This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:读取 WIFI 连接的 SNR

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1463735/cc3220sf-reading-the-snr-of-wifi-connection

器件型号:CC3220SF

工具与软件:

您好、 我正在寻找一些帮助、以便 在 WiFi 连接 间歇性连接时保持连接以及可能切换通道。
给定  AP (CC32XX) 和已连接器件之间的 WIFI 连接、AP 是否可以 使用 SimpleLink API 确定连接的 SNR?

我看到 API 中有一个名为  uiSNRThreshold 的字段、但它未进行讨论。
是否有 更多相关文档或信息?

能否智能地更改 WiFi 信道?  
非常感谢您的任何帮助!

-Raul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raul、

    很抱歉这么晚才回复。

    CC32xx 器件无法直接确定 SNR、因为它不直接测量 SNR。
    然而、它可以直接测量 RSSI、并且通过测量噪声值、您可以计算 SNR 值。

    uiSNRThreshold 是 API 中的一个扫描参数。 例如、假设您执行 uiSNRThreshold 值等于10 dB 的扫描。 因此、扫描结果将仅包含 SNR 值至少为10dB 的网络(器件设置为 STA 时的 AP)。
    可在此处找到更多扫描参数-> software-dl.ti.com/.../group__wlan__api.html

    是的、可通过以下方式更改 Wi-Fi 通道:
    1) 1)停止 AP 角色。
    2) 2) 通过配置 API 更改通道。
    3) 3)启动 AP 角色。

    希望这能以"智能"的方式满足您的需求。
    此外、请参阅《CC3x20网络处理器用户指南》、在其中可找到 您 可能需要的更多有用信息-> https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf?ts CCS=1738053481862&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3220SF

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。

    我正在考虑实施一种"WIFI 协议"、该协议在 CC32处于 AP 模式时根据占位、流量和 SNR 来改变信道。

    我仍然相信这可以在应用层面上实现、但我认为不能在遵循 ETSI 标准方面做得更好。(ETSI EN 300 328 V2.2.2:2.4GHz ISM 频带器件的合规性)

    -Raul