This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:是否可以将 CC2652PSIP 作为 Thread NCP 运行?

Guru**** 2918360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1488473/cc2652psip-is-there-a-way-to-run-cc2652psip-as-a-thread-ncp

器件型号:CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

我有 CC2652PSIP、想 作为 Thread 网络协处理器(NCP)运行。 从 openthread-TI 存储库中可以看到、该器件仅作为 RCP 受支持。 我想使用 CC2652PSIP 作为 NCP、并使用 MSPM0G3507作为主机处理器。 这是可能的吗? 非常感谢有关如何做到这一点的任何材料。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikola:

    OpenThread 不再支持 hjost 软件(以前为 WPANTUND)、因此已将其删除、因为无法根据最新的 Thread 功能对其进行测试。     OpenThread 开发人员 需要在主机/嵌入端对 OTBR (OpenThread 边界路由器)提供支持、但尚未完成、因此 NCP 未包含在 ot-ti 存储库中。  https://github.com/openthread/ot-br-posix/issues/2678 

    如果允许使用较旧版本的 Thread、则 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 7.10.02.23 是支持使用 Thread v1.1规范的 NCP 示例的最新 SDK。

    此致、
    Ryan