This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:SDK 6.20.00.29

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1487029/cc2652r7-sdk-6-20-00-29

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

您好!

我最近看到  SDK 6.20.00.29已从 TI 列表中删除。 有人知道为什么它会被列入支持列表吗? 我担心部署的工程是使用此 SDK 构建的。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    看起来该文件已从 TI.com 上的下载页面中删除、但您仍可以通过管理 cc13xx/cc26xx SDK 的版本来从 dev.ti.com 进行访问和下载:

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    您是否了解此版本的任何潜在问题? 我问这个问题、因为我们正在根据特定的 SDK 努力解决性能问题、我想它可能是由于一些已知问题而被删除的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我 会再次与我们的 Zigbee 团队核实是否出现该情况(即已知问题或错误)。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    非常感谢。 感谢你的帮助。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我已联系我们的内部团队、询问为什么从下载中删除 F2 6.20.00.29、目前正在等待反馈。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    F2 6.20 SDK 的下载链接(以及其他)已添加回 TI.com、看起来我们最后存在一些内部问题、并且在 SDK 方面/开发方面没有任何需要担心的问题。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex!