This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:可以使用哪些方法来设置 RSSI 阈值?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1491550/cc2340r5-what-methods-can-be-used-to-set-the-rssi-threshold

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我想设置 RSSI 以改善 CSMA/CA 下的性能。

作为参考、在 CC2652的 SDK 中、通过以下变量设置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senjin、

    请使用 ZB_MAC_SET_CCA_RSSI_THRESHOLD API、其中唯一的参数是作为有符号 INT8_t 的 RSSI 值、单位为 dBm。  您可以使用 ZB_MAC_GET_CCA_RSSI_THRESHOLD 检查此值。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、 我已经对它进行了测试、它可以正常工作。