This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Z-Stack 8.30.00错误修复

Guru**** 2924020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1491746/cc2652r7-z-stack-8-30-00-bug-fixes

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

您好!

我们注意到 SimplelLink F2 SDK 的 v8.30于1月发布、几周后又发布了补丁。

查看 此处的 ZStack 8.30.00版本说明、中"已修复问题"下只有一项列出、而"已知问题"列表中则未列出。

您能否确认以下链接组错误已修复:?

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1410200/cc2652r7-groups-persist-in-nv-flash-across-power-cycles-after-removal

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在检查它。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队返回给我、并确认尚未合并。

    我已经联系他们并强调这个问题再次出现。