This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:IT##39;是否可以设置网络层重试和 MAC 层重试?

Guru**** 2922840 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1492210/cc2340r5-it-t-avaliable-to-set-the-network-layer-retries-and-mac-layer-retries

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2652P

工具与软件:

考虑到基于 CC2652P 芯片的开发、可以通过 syscfg 工具设置相关参数、CC2340 协议栈是否会提供相关的 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senjin:

    。 \source\third_party\zigbia\zboss_r23\include\zbabs_frame_retries zb_config_common.h、ZB_N_APS_MAX_FRAME_RETRIES 和 ZB_N_APS_ACK_WAIT_DURATION ( from_sleepy 和 from_non_sleepy)。  有一个 NWK_RETRY_cnt 用于 WWAH 集群、或者由应用程序实现。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan G ö、

    您能详细介绍 NWK_RETRY_CNT  吗? 此变量是否用于设置网络层的重试时间? 我知道它是 ZB_MCPS_DATA_CONFIRM_PARAMS_t 结构的变量、但我没有找到 该 结构定义的变量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、我没有任何有关 NWK_RETRY_CNT 的经验、因为 TI Zigbee 堆栈解决方案产品不会进一步探讨 这些经验、我只掌握来自《ZBOSS 用户指南》(在 WWAH 特性中介绍)的有限信息。  我不建议考虑。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 非常感谢