This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:RCP 无法与某些 Matter (基于线程构建)器件配对

Guru**** 2608685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1504860/launchxl-cc1352p-rcp-cannot-pairing-with-some-matter-build-on-thread-devices

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

工具/软件:

您好、我们尝试测试 Matter 器件(基于线程构建)并将其集成到我们的系统(iMX+RCP)中。 某些设备(EVE 智能节能插头/Aqara 门窗传感器)返回"networking=1"。 我们提供错误日志以供您参考、请帮助我们解决此问题。

e2e.ti.com/.../error_5F00_log2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们解决了这个问题。 学员可以结束本次讨论。 谢谢你