This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:USER_ID 寄存器>PG_REV

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1506563/cc2674p10-user_id-register-pg_rev

器件型号:CC2674P10

工具/软件:

您好 Champs、

我们在此将量产中的 Rev B 器件中的 CC2674P10 Rev C 区分为生产产品、以确保仅 Rev C 用于生产产品。

检查 TRM 时、会出现以下寄存器和字段:

USER_ID 寄存器> PG_REV

USER_ID 寄存器> VER

ICEPICK_DEVICE_ID > PG_REV

您能否分享修订版 B PG 和修订版 C PG 不同寄存器的 PG_REV 和 VER 的预期值是多少?

您是否还能确认  ICEPICK_DEVICE_ID > PG_REV 值可通过 JTAG/TAP 控制器访问?

谢谢!

此致、

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆

    鉴于 PG2.0和 PG3.0之间的差异非常小(欠压检测系统发生了变化以解决勘误表公告 Sys_06)、因此优先考虑了软件兼容性、并且两个 PG 之间保持了 PG_REV。

    可以在寄存器中看到该差异 FCFG1:MISC_CONF_1.DEVICE_MINOR_REV

    • PG2.0的值0x00
    • PG3.0的值为0x01

    调试器还可以访问寄存器ICEPICK:DEVICE_ID,、该寄存器对于 PG3.0为0x2 (对于 PG2.0为0x1)

    希望这对您有所帮助、

    Rafael