This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:需要检查 OT 应用的吞吐量

Guru**** 2918750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1506658/cc2674r10-need-to-check-throughput-for-ot-application

器件型号:CC2674R10

工具/软件:

我想测量 OT 应用在收集器和传感器之间的吞吐量。 是否有任何可用的实用程序(如 iperf 或任何其他可用于测量吞吐量的实用程序)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最大吞吐量将使用250kbps、IEEE PHY (因此250kbps)。  

    如果您想要进行测试、我们应该能够使用250kbps、Rx PHY +命令来修改 rfPacketTx/IEEE 工程以循环发送数据包。 或修改其中一个 Zigbee 应用以持续发送数据包。

    谢谢、
    Alex F