This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:ZigBee 天线问题

Guru**** 2924000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1512631/cc2652p7-zigbee-antenna-issues

器件型号:CC2652P7

工具/软件:

大家好:

我现在真的很沮丧、因为我的自定义布局无法按预期工作。

我所做的是复制硬件指南(我知道它不是最好的解决方案、但对我来说它是目前唯一的解决方案)、  
我无法将任何类型的 ZigBee 器件绑定到此模块。 我正在并行使用多个 RF-BM-2652P7芯片、它们运行良好、因此我尽力匹配50欧姆的阻抗(天线本身的额定电阻为50欧姆)。

有人知道我的错误=吗? 我使用相同的天线我的 ESP32-S3和它的工作很好.

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从哪里获取平衡-非平衡变压器和输出滤波器的器件值? 我提出这个问题的原因是、它们与我们在 CC2652器件参考设计中使用的设备有很大不同-请查看 LP-CC2652R7电路板的设计文件。 尽管此 LaunchPad 上的器件不同、但您的设计仅使用与此电路板相对应的+5dBm 路径。

    如果要使用外部偏置、也可以使用 LP-CC1352P7-4板的+5dBm 路径作为参考-请 在此处查看其设计文件。

    无论这些差异如何、无法连接可能是由于器件故障或软件问题造成的。

    您能否在天线之前连接一个猪并使用 SmartRF Studio 在频谱分析仪上执行传导测量? 这将告诉您天线馈线上是否至少有信号。

    至于 PCB 图、我看不到任何会导致您所有问题的惊人因素。

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的答复。 -你是对的,从 ChatGPT 得到值,因为我不知道如何计算平衡-非平衡变压器和输出滤波器。

    我想上面的参考设计是错误的。 谢谢你——我会试试的!  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    尽可能匹配它,有没有任何方法来仿真它没有。VN 分析硬件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    存在仿真工具(Keysight ADS、ANSYS、HFSS 等)、可用于对系统性能进行近似响应。 为此、您不仅需要进行电路仿真、还需要针对天线的辐照行为进行 EM 仿真。 还有一个方面是拥有器件库(如 Murata 或 Coicraft)、这些库具有针对滤波器和平衡-非平衡变压器中使用的无源器件的分布式仿真模型。  

    即便如此、仿真仍将具有许多不易建模的理想参数、例如各种物理制造和器件组装、例如焊接质量、电路板和铜厚度变化、器件选择等 这就是我们发布包含完整 CAD 源代码的参考设计的主要原因、以便复制已经过验证的射频设计。  

    这对于需要根据周围环境(外壳、产品放置等)进行调优的天线匹配也有效。

    总体而言、在产品开发过程中、使用 VNA、频谱分析仪等测试设备非常重要。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael