This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:发送数据包、回调函数有时不执行&'不执行

Guru**** 2920150 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2340R5, CC2652R, CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1497998/cc2340r5-send-packets-and-the-callback-function-sometimes-doesn-t-execute

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2652R、CC2652P、 CC1352PSysConfig

工具/软件:

我使用函数`zb_zcl_finish_and_send_packet_new (……zb_callback_t cb...)` 数据包的 MCU。 在极少数情况下、在调用 send 函数1.5秒后、回调函数仍未执行。  超时后、我继续发送下一个数据包、但回调函数仍未执行。  由于每个数据发送都需要动态存储器分配、并且我在回调函数中释放存储器、因此该问题连续多次发生、导致存储器分配失败。  发生此问题时、您只能重新启动 CC2340器件以恢复正常运行。  

我使用 CC2340R52 ZED 和 CC2652P1 ZC 测试、其中每个器件每50ms 向另一个器件发送数据、每个数据包承载64字节的应用层数据。  软件逻辑如下:PC 通过串行端口向 MCU 发送数据、然后 MCU 将数据存储在队列中。 接下来、在主循环中、它从队列中检索一个数据包并将其发送到另一个 ZigBee 设备、等待执行回调函数、然后再发送下一个数据包。  如果回调函数在1.5秒后未执行、它将继续发送下一个数据包。  我可以确认设备未崩溃。  

附件是我的源代码的一部分。

e2e.ti.com/.../8055.CC2340R-send-packet.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senjin:

    您能否量化"极罕见的情况"、因为在这种情况下、每千个数据包中有 x 个?  重新创建问题是否需要任何网络条件(嘈杂的环境、繁忙的无线电信道、网络中的多个设备等)?  是否有任何可以避免回调失败的补救措施、例如增加数据包间隔、减少每个数据包的数据字节、提高串行端口速度/队列、禁用串行端口等?  您是否能够实施一种权变措施、使您能够检测丢失的回调(例如发送计数器或计时器到期)、从中可以记录回调失败并释放内存?  您认为、使用默认 TI 示例重现此行为的最佳方法是什么?  您是否使用最新的 v8.40.02.01 F3 SDK 来观察此行为?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1、发送20k 数据包时可能会遇到此问题。

    2、 不清楚无线环境和信道是否相关。 我在办公环境中测试了它 、只有一个 ZC 和一个 ZED。

    3、 不是补救措施现在已经确认

    4、 我认为没有必要实施变通办法、因为当出现此问题时、它将继续发生、即使我释放内存也没有意义。

    5、 我可以向您发送我的 CC2340 ZED 缩减版本和 CC2652 ZC 十六进制固件的源文件、以便您可以轻松进行测试来重现此问题。 您需要它吗?

    6、 我正在使用 v8.40.02.01 F3 SDK、并已更新您通过电子邮件发送给我的补丁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是否意味着 问题将在一致的数据包计数(即20k)下发生、或者是否比此值早/晚发生?

    3.请考虑尝试一些我的建议,以产生更多的意见。

    4、感谢澄清,我之前还不明白,问题在第一次出现后会继续连续发生。

    5.我希望  CC2340 Zed 源 代码的简化版本 能够进一步调试该问题、但这是否需要连接 PC 主机才能进行测试?  我更喜欢独立的 CC2340R5 ZED + CC2652R ZC 环境,该环境不依赖于 PC 主机进行复制。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1、它随机发生在20k 个数据包之前、不能确定何时发生。

    3、 有时间我会进行测试。  

    5、是的、需要 PC 主机、我可以提供给您。  如果您需要独立的 CC2340R5 ZED + CC2652R ZC 环境、我会在修改代码后将其提供给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我需要更正一条消息、指出发送200k 个数据包可以重现问题、而不是20k。  

    在今天的测试中、我将传输间隔从50ms 增加到了80ms、将数据包大小从64个字节减少到6个字节、并将串行端口波特率从115200提高到230400。 当发送大约170k 个数据包时、问题仍然出现。 其他测试仍在进行中、我会尽快更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这可能与我未使用 v8_40_02 SDK 中的 zboss_r23\include 文件有关。  当我基于 v8_20_00 SDK 进行开发时、我将 zbos_R23\include 文件复制到了我的工程文件夹中。 但是、当我将 SDK 更新到 v8.40时、并没有及时更新此文件。  我需要更多时间进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    不幸的是,我不得不告诉你,即使我更新了包含文件,我仍然遇到这个问题,当我测试超过6个小时。

    注意:我在屏蔽室测试、不包括无线信号干扰。


    我计划根据 onoff_switch_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 的源代码再次进行修改和测试、使 zed 持续发送开/关切换请求。 在此期间、CC2652P ZC 不发送数据。
    我已将源代码添加到附件中。 如果你有时间,你可以一起测试。

    注意:Rx Always On 应设置为 true。

    e2e.ti.com/.../5810.on_5F00_off_5F00_switch.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于提供了这一信息,很遗憾,我方面的进一步测试将 推迟到 下周。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我使用自己的 CC2340 ZED 应用来测试以 50ms 的间隔向 CC2652 ZC 发送数据包、并且 ZC 没有向 ZED 发送数据。 测试持续了两天半,没有任何问题。 如果 CC2340 Zed 和 CC2652 ZC 相互发送数据时、会出现问题。


    因此、我怀疑它与 CC2340的接收和处理逻辑有关。 现在、我将 与您共享测试源代码和监听日志。
    其中、CC2652 ZC 基于 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01、示例为 zc_light_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang。

    CC2340 Zed 基于 simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01 (onoff_switch_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang  的示例)、请注意 RX alway on 需要设置为 true。

     e2e.ti.com/.../code-and-log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Senjin 提供此详细信息。  根据您的观察结果、假设 CC2340R5 ZR 工程中也存在此问题是否合乎逻辑?  工程是否必须在 SysConfig 中使用 DUAL ZED + ZR 配置?  此外、CC2340R5 ZED 灯是否仅以50ms 的间隔接收到来自 ZC 开关的开/关消息、是否会发生问题?

    感谢您耐心等待、我们将此行为隔离到 F3 SDK Zigbee 栈的特定层。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我在 SysConfig 中将器件设置为仅 ZED、RX 始终开启、我目前尚未验证 ZR 是否有任何问题。
    我需要澄清的是、我还不确定是否可以使用我提供的源代码重现此问题、该源代码与我之前发送私有 ZCL 命令的测试不同、我也在进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法每50ms 使用 F2 SDK ZC 开关向 F3 SDK CC2340R5 Zigbee 照明发送开/关切换命令、而不管它是非休眠 ZED、ZR 还是组合映像。  在这种情况下、CC2340R5不会向 F2器件发送 ZCL 消息、而是仅接收。

    感谢您提供的测试代码、我已尝试按照提供的说明进行评估、但在20分钟后无法复制(这应该相当于超过20k 数据包故障率、 20个数据包每秒1000秒或16.7分钟、才能传输20k 数据包)。  

    因此、我很难重现这个问题。 请建议我可以进行的任何更改、以帮助模拟您遇到的挑战。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想纠正这个问题:连续20分钟测试不足以重现问题。 根据我最近的实验,这个问题需要6个多小时才能重现。  此外,我使用了这个测试代码昨晚测试约14小时,今天上午我也重现了这个问题。 通过 Sniff 日志、我观察到 cc2340 Zed 已停止发送开/关命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 Senjin,这是更接近失败在432k 数据包,而不是20k 数据包,这是我的原始测试基于的假设.  我需要进行长寿测试、或许需要进行夜间测试、以确定是否可以观察设置中的行为。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senjin:

    我确认可以复制类似的行为并在我这边观察到问题、请留出更多时间让我进一步调试并与 Zigbee 研发团队同步。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senjin:

    我向您发送了一封电子邮件、我们可以离线继续此对话。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部、  

    此问题应该会在 SimpleLink F3 SDK v9.10 和更高版本中得到解决。

    此致、
    Ryan