This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:发生 SDK 安装问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1517912/cc2340r5-an-sdk-installation-problem-occurred

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

SDK:  simplelink_lowpower_f3_sdk_9_10_00_83.exe

Windows: 64位 Windows 10

我选择忽略此问题并继续安装。 然后、我导入了示例工程 C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\zigbee \onoff_switch、 出现以下问题


我根据提示安装了 ti_cgt_armllvm_4.0.2.LTS_windows-x64_installer.exe、但它不起 作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入工程时、我使用了错误版本的 CCS