This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652R1的闪存安全功能

Guru**** 2920550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1520127/cc2652p-flash-security-capabilities-of-cc2652r1

器件型号:CC2652P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!
与2025年8月1日欧盟一样、将强制执行 RED DA 法规、这意味着许多产品必须满足 EN-18031-1要求列表。

有些要求与产品中必须提供的安全存储机制有关。

问题:CC2652R1F 是否可以在内部闪存上提供二进制映像的机密性和完整性?
请提供可用于创建此类机制的 CC2652R1F 功能。

此致、
Andrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Andrzej、

    您可以通过 CCFG (在 CC2652P 工程的 SysConfig 的 Device Configuration 模块中控制)禁用 CPU DAP Debug Access 等、这将阻止 JTAG 访问和读取器件的存储器。  有 一个引导加载程序命令允许读取存储器、因此您可能也希望在您的器件配置中禁用引导加载程序。  

    遗憾的是、禁用 JTAG 和 ROM 引导加载程序将完全锁定进一步的器件存储器访问、因此您希望仅对无需进一步调试/编程的现场器件执行此过程。  

    从技术上讲、您可以在应用中放置失效防护、这样会将 CCFG 闪存区域重新写入(假设最后一个闪存扇区处于不受保护状态):1)在引导加载程序且启用 JTAG 的情况下设置 CCFG、或2)使用0xFF 使所有 CCFG 无效、以便复位时的 FCFG。  当然、这会使器件再次更容易受到存储器读取的影响、并且这种建议并不常见、因此建议用户自行决定。

    此致、
    Ryan