This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:GPD 开关的预期电流消耗值是多少?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, CC2652R7, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1515137/lp-cc2652r7-what-is-the-expected-value-for-current-consumption-on-the-gpd-switch

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2652R7ENERGYTRACE

工具/软件:

早上好、

我正在处理两个问题 LP-CC2652R7 评估板 绿色电源设备 SimpleLink SDK 8.30.01.01中的示例。 一个主板运行gp_switch项目、另一个主板运行项目gp_sink_light

我成功完成了 自行调试过程 两个器件之间的差别。 然后、我测量了 gp_switch器件的电流消耗 消息流 EnergyTracer (不处于调试器模式)。 但是、我看到了 0.1 mA 周围的最小电流消耗 、对于绿色电源设备来说似乎太高。

设置详细信息:

  • 我移除了所有 LaunchPad 跳线 GND、3.3V 和 RESET 除外

  • CUI_DISABLEgp_switch工程中定义了宏以禁用 UART 接口。

  • 该器件已经过测试 独立器件 、调试模式之外。

我的问题是:

  1. 是该~0.1 mA 电流消耗 呈指数衰减 gp_switch滤波器?

  2. 有任何问题 其他修改或配置 是否需要实现绿色电源器件预期的超低功耗?

  3. 根据 EnergyTracer 结果、设备似乎将无法长时间自主运行。 这样 正常 对于本示例、或者是否有进一步的优化可适用?

如有任何指导或建议、将不胜感激。 如果需要、我还可以提供 EnergyTracer 输出的图像。

此致、

1er 案例:未发送 GPDF

2DO 案例:发送 GPDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我已通知相应的软件专家、他们很快就会回复。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我希望您做得好。 我快速看了这个示例、在构建/运行后、我确实看到平均电流很高;不过这可能是因为我需要更深入地了解配置/设置。  

    我们的 SDK 中确实有一些关于 GPD 的不错文档:

    绿色电源应用概述—SimpleLinkTm CC13XX/CC26XX SDK Z-Stack 用户指南8.30.00文档

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经查看了文档、但考虑到这是 GPD 开关(与终端设备不同、它不进行轮询)、能耗似乎仍然非常高。 我已移除所有跳线(包括用于 LED 的跳线)、并禁用固件和显示屏中所有与 LED 相关的配置。 我只保持按钮输入处于活动状态。 如您所说、也许我需要一些额外的配置、您能给我一个提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果我们讨论的是通常如何在其他工程上实现低功耗、那么您的做法是正确的。 我通常会移除除 GND 和3.3V 之外的所有跳线、如果电流仍然有点高、我可以拔下器件、然后重新插入、看看这是否会发生任何变化。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、     

    如果我也尝试了拔出它并且结果没有改变、我将更详细地查看代码以了解发生了什么。 值得一提的是、我目前没有"直流功率分析仪"、因此我依靠 LaunchPad 提供的"Energy Tracer"。 我会细心的建议或建议.,谢谢. :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我拆下了 LaunchPad 上的所有跳线、但连接了10引脚 JTAG (XDS->launchpad)、得到了我认为更接近预期值的东西:

    (*注意:已在8_30_01_01 SDK 的 CC2652R7上测试 GPD 开关)

    在直流功率分析仪这一主题上、我们通常只在使用 EnergyTrace 时电流低于0.7uA 时才需要使用它。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    由于我没有10引脚 JTAG 连接器、因此我尝试卸载并重新安装 Code Composer Studio IDE (v12.8.0.00012)、仅保留 VCC 跳线。 在某些情况下、结果是一致的。

    第一种情况:连接 LP-CC2652R7而无需按下任何按钮来发送 GPDF 时。

    第二种情况:我按下按钮来发送 GPDF、经过短暂的延迟后、使用 EnergyTrace 采集了电流消耗数据

    第三种情况:我按下按钮来发送 GPDF、并立即使用 EnergyTrace 采集电流消耗数据

    当然、GPD 灯接收由 GPD 开关发送的数据。 我认为错误读数可能是由噪声或其他因素造成的。 在任何情况下、我都需要使用10引脚连接器来复制结果、或者使用分流电阻器并使用示波器进行测量。 总之、我清楚地知道器件的功耗可以有多低。

    谢谢、  

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    以下是 Zigbee 功耗应用报告(包括 GPD)、供您参考: https://www.ti.com/lit/an/swra625/swra625.pdf 

    此致、
    Ryan