This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:smartRF05BB 原理图

Guru**** 2918370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1518848/cc2530-smartrf05bb-schematic

器件型号:CC2530

工具/软件:

团队、

您能给我指一下 Smarttrf05_battery_board_1_1 示意图吗?  这些是旧的设计文件。 但我不能打开它们。  理想情况是只需要 PDF 格式的原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     原理图如所示 附录 A  ( P41. (从开始)  SWRU209  (CC2530ZDK 用户指南): https://www.ti.com/lit/swru209

    您可能已经知道这一点、但也可以在 KiCAD 中使用 Gerber 查看器打开 Gerber 文件(如果对 PCB 布局也很感兴趣)-这是我可以找到的最有用的开源/免费工具。  

    此致、

    Zack