This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:路由器和终端设备节点自定义 Z 堆栈网状网络1.0.0中的16位网络短地址

Guru**** 2922920 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1522121/cc2530-router-and-end-device-nodes-customize-16-bit-network-short-addresses-in-the-z-stack-mesh-1-0-0

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:

路由器和终端设备节点在 Z-Stack Mesh 1.0.0中自定义16位网络短地址、其运行方式是否如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、地址在堆栈中分配、通常是随机的。

    谢谢、
    Toby