This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Prośba ó n o pomoc w wyborze układu ó n

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1527656/cc2530-prosba-o-pomoc-w-wyborze-uk-adu

器件型号:CC2530

工具/软件:

您好:

我使用 Digi XBee Pro 模块并以下图所示的格式发送帧:

我想使用 TI 模块、希望在选择这些模块时获得帮助。 系统由电池供电、因此如果功耗低、允许在最远 100m 的距离进行数据传输、这就很好。器件在网状网络中工作、并发送最多 20 字节的接收者/发送者地址、数据长度和数据。

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    下面是一篇我从 Digi 找到的文章,以帮助解释兼容性: https://www.digi.com/support/knowledge-base/compatible-digi-xbee-products  

    和相关的 E2E 主题、不过我相信您能找到更多信息: https://e2e.ti.com/f/1/t/730008 

    CC2530 IEEE 802.15.4 帧格式记录在 用户指南中、如果您有相关的硬件、则可以使用 Smart RF Studio 7 测试发送/接收基本数据包。

      与传统的 CC253X 器件相比、SimpleLink 低功耗 F2/F3 SDK 产品 (CC26X2/CC26404/CC2340) 是较新的器件、继续提供软件支持、 并支持具有 Zigbee HA 向后兼容性的 Zigbee 3.0 规范 (R22 或 R23)。

    提供了射频范围计算器、用于根据 PHY、频率和 TX 功率选择估算距离。

    希望这对您有所帮助、
    Ryan