This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652PSIP:电路板选择

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1528682/lp-cc2652psip-board-selection

器件型号:LP-CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件:CC2652PSIPCC2340R5

工具/软件:

您好:

哪款是 Zigbee 最新、最先进的开发板?
我将进行 Zigbee 项目、但需要帮助我选择哪块电路板。 我之前购买了 CC2652PSIP 演变板。 但如果您推荐其他电路板、我也可以购买。 它具有很多 SDK 支持、是全新的、我不想出现库存问题、如果可能、dBm 应该很高、但并不重要、它可以更具特色。
您向我推荐哪款电路板?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inanc:

    哪款是 Zigbee 最新、最先进的开发板?

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/low-power-2-4-ghz/products.html#1241=Wireless%20MCU&1389=Zigbee%203.0& 

    CC2340R5 无疑是最新的 SimpleLink 微控制器、通过 SimpleLink F3 SDK 支持 Zigbee R23 规范。  其最大 TX 功率为+8dBm 和 512KB 闪存/36KB RAM。  它也是最具成本竞争力的。

    使用 SimpleLink F2 SDK 的 CC26X2 或 CC26X4 产品当然仍然可行、并且具有一些高 PA 选项(高达+20dBm)和更大的存储器配置(高达 1MB 闪存/296KB RAM)、但价格会更高并支持早期的 Zigbee R22 规范。

    因此、您选择的器件当然取决于您的项目要求、但列出的所有器件 在可预见的未来将会通过 TI 供货并提供库存。  

    此致、
    Ryan