This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:ZB_INIT 需要占用多少 RAM 空间才能正常运行

Guru**** 2919100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1532150/cc2340r5-how-much-ram-space-does-zb_init-need-to-occupy-in-order-to-operate-normally

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

ZB_init 需要占用多少 RAM 空间才能正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我运行到 ZB_init() 时、程序将运行到 exception_handlerSpain()、从而导致失败。 下面是我的.map 文件的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在 CCS 的“Memory Allocation“视图中查看 RAM 分配。  您可以修改 ti_f3_main.c 中的 THREADSTAKSIZE、SysConfig 中也提供 FreeRTOS 栈和堆大小、但不需要更改。  为了产生硬故障、需要对功能默认示例进行哪些具体更改?

    此致、
    Ryan