This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:可实现性分析、需要路由模式的协调器和器件。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652P7, CC2674P10, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1537216/cc2652p7-implementability-analysis-a-coordinator-device-that-requires-routing-mode

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件: CC2674P10、CC2652P、 CC2530Z-STACK

工具/软件:

你好 ​

可行性分析:3m×5m 房间内的 500 台供电设备使用 Zigbee 通信在 20 秒内传输状态

配置: ​

  • 单一协调员: ​​CC2652P7
  • 500 个器件: ​​CC2652P2(均配置为 ​路由器模式 、形成一个 ​网状网络

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、所有数据都处于活动状态、500 台设备不会交互、只会发送给协调器。 延时要求是在大约 20 秒内逐个发送所有设备状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whong、

    以下说法似乎相互矛盾(即星型网络中的 500 个 ZED 可能是有利的):

    所有配置为 ​路由器模式 、形成一个 ​网状网络
    500 个器件不交互、仅发送给协调器

    TI 内部尚未对这样一个大型网络进行测试。  CC2652P7 可能有足够的 RAM 和闪存来存储 500 个单独的器件条目、但如果没有、则 CC2674P10 肯定是合适的。  大多数问题 都涉及 Zigbee 协议的物理限制。  即使完全交错、也会每 40 毫秒 (20 秒除以 500) 向 ZC 发送一次消息、这些消息必须经过 MAC 确认、希望不会得到 APS 确认。 这还不考虑每个 ZC/ZR 使用的偶尔向网络广播的链路状态数据包(默认间隔为 15 秒)。  此外、Zigbee 吞吐量限制为 250kbps。   需要更改数据包间隔和网络配置以适应如此大的网络。  在某些情况下、使用 ZC 网关构建多个 Zigbee 网络、然后向同一物联网服务报告、能够解决大型网络和设备报告问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan   

    我刚才提到了网状网络。 以下对应于 ZigBee 通信的方法是否存在任何问题? 协调器使用 CC2652P + STM32,2652 执行串行端口传输、然后终端器件仅向协调器发送数据。 相同的结构使用 STM32+CC2530。 现在、500 个器件分为 100 组、每组 5 个器件。 每 5 个单元同时向协调器发送数据、每组都分配一个 50ms 窗口、组之间的间隔为 0ms(连续发送,最大程度地提高效率)、100 组× 50ms = 5000ms、这种可行性有多大。

      谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果协调器现在的任务是每 50ms 处理 5 个无线电数据包(即每个数据包 10ms)、那么这比最初建议的速度更快。  数据包似乎也必须以相同的速率串行传输。  然后还有其他路由维护任务(路由请求,链路状态和其他处理)、这些任务必须由 ZC 执行。  您应该可以使用 5 个连接到 ZC 的器件运行快速测试、这些器件每 50ms 发送一次无线电数据包、并通过尽可能遵守您的应用要求、您将确定 ZC 是否至少能够跟上数据包频率。  同样、理论上、Zigbee 网络中的 500 个器件是可行的、但在实际实现时会遇到更多困难。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 稍后我需要详细介绍。 由于没有其他路由设备可用、是否可以禁用某些协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以禁用某些协议

    SimpleLink F2 SDK Z-Stack 解决方案具有 高度可配置性、但它确实符合 Zigbee R22 规范、并对旧规范具有向后兼容性。  答案将取决于您想要禁用的具体内容。

    此致、
    Ryan