This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB — 精益布局检查

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1540300/cc2652rb-cc2652rb---lean-layout-check

器件型号:CC2652RB

工具/软件:

大家好!

体验最新的 ZigBee 集线器迭代

并尽量使其精益。

这里的问题是、我已经撕开了振荡器、因为根据数据表、它并不是强制性的、
如果我不打算将 ZigBee 保持在低待机模式、



天线也是低 dBi 天线 — 这也是正确的吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里的问题是我已经拆分了振荡器、因为根据数据表、它并不是必须有振荡器的、
    如果我不打算让 ZigBee 棒处于低待机模式。

    是的、正确。 在上述条件下、不需要 48MHz 和 32kHz 晶振。   

    天线也是低 dBi 天线 — 这也是正确的吗?

    天线的选择完全取决于空间和所需增益的设计限制。   如需了解有关天线选择的其他注意事项、我强烈建议阅读 AN058 — 天线选择指南。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael