This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P 功率放大器是否会影响接收质量?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2652P, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1544019/cc2652p-does-cc2652p-power-ampliflier-affects-reception-quality

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RBCC2652R

工具/软件:

您好:

我计划使用 CC2652。 它提供 2 个版本的 CC2652RB 和 CC26R2P。 最后一个是+20dBm 功率放大器。

我的猜测是, 放大器 仅用于传输而不用于接收,但我不流利的无线电,我想象它可以提供放大和过滤也在接收端.

请您确认哪一个假设是正确的吗?

谢谢

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    PA 仅用于放大 Tx 信号。

    低噪声放大器 (LNA) 用于放大 Rx 信号;常规 2.4GHz 无线电在内部包含 PA (+5dBm) 和 LNA。 CC2652P 包含常规 2.4GHz 无线电、用于 Rx 运行和 Tx 运行、功率级别高达+5dBm、PA 为+20dBm。 CC2652R 仅包含常规 2.4GHz 无线电。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美答案。 我学到了一些东西!

    非常感谢。

    Julien