This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:系统说明和安培;用于快速 CC2530 重新连接的优化

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1542169/cc2652p-system-description-optimization-for-fast-cc2530-rejoining

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC2530Z-STACK

工具/软件:

你好

系统概述

我的系统以 ​高密度环境 、其中有多个 ​CC2530 终端器件 ​报告其电源状态(开机时发送数据,关机时静音)。 。 ​CC2652 协调器 ​保持通电状态。

主要挑战

  1. 关闭电源后重新加入

    • 风扇 ​CC2530 器件重新加入 Zigbee 网络 ​重新启动并恢复数据传输后?
    • 将 ​CC2652 协调器 ​是否持续允许设备加入?
  2. 超快速重新连接、满足实时要求

    • 具有的影响 ​严格的时序约束
    • 如何操作 ​CC2530 ​重新加入网络 ​尽快 ​(<200ms) 并立即开始传输数据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whong、

    1.我记得 建议错开加入(此 E2E 帖子的项目 12)以减轻 ZC 上的 NWK 缓冲器应变

    • 是的
    • 您需要建立一个计时器来定期重新启用允许、因为 Zigbee 3.0 具有在最长 256 秒后关闭允许加入的条件、而无需进一步干预。  每次新设备加入网络时、允许加入计时器都会自动重新启动。

    2.由于 Zigbee 网络信息保存在包括网络密钥在内的非易失性存储器内,路由器设备可以执行静默重新加入,就像从未离开网络一样。 对于 Zigbee 终端器件、预构建的 Z-Stack 库 NWK 层负责处理信标和重新加入请求/响应。  对于每个应用、都可以通过器件状态更改为预期的节点值来通知应用。  ZED 可以尝试缩短相应的*_poll_rate 值、以尝试加快此过程。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ZC 是否可以执行 静默重新连接、以便 ZED 在断电后自动进入网络并重新启动?ZEDS 是否可以在这种状态下将数据发送到 ZC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与常开设备一样、ZRS 可以使用传入链路状态广播来形成关联/邻居、并被动地构建其路由表。  ZCS 作为路由器件包含在该工作模式中。

    ZED 必须向父级报告、因此必须在重新启动后主动检查其上一级父级是否仍在附近并识别它、或者是否有更接近 ZR、这将是更好的候选项。  它无法开始轮询不再识别它或不在无线电范围内的先前父项、因此 ZED 执行重新连接过程。

    TI 15.4-Stack 适用于不需要 Zigbee 网状网络或 ZCL 的星形网络。

    此致、
    Ryan