This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK UART 输出和通过 DevPack 连接器的外部数字输入

Guru**** 2917430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC1352R, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1542937/cc2650stk-cc2650stk-uart-output-and-external-digital-input-via-devpack-connector

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC1352RCC2650

工具/软件:

您好!

作为研究项目的一部分、我们已经购买了 17 台 CC2650STK Sensortag 。 我们计划运行 TSCH 模式下的 Contiki-NG 低功耗技术之一。

刷写器件时、需要执行 从我的笔记本电脑读取 Contiki-NG 串行(打印)输出 就像我的一样 CC1352R SensorTag 器件。

我看到该器件具有 DevPack 连接器 、具体来说是 A Samtec Inc.(Samtec Inc.) LSS-110-01-LSS F-DV-A-TR 模型、我注意到了 UART_TX 和 UART_RX 电压尖峰。 但是、我无法确定该连接器是否使用 男性或女性


我的问题:

  1. 是否需要购买如下所示的连接器并手动焊接电缆来访问 UART、或者是否有任何其他有用的产品?

  2. 我还需要执行 来自外部环境的数字输入读数 。 DevPack 连接器是否也是与数字输入连接的唯一方法?

提前感谢您的帮助!

此致、
İsmail Hakkı Turan
ismailhakkituran.github.io/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    读取 UART 的推荐方法是使用 SensorTag DevPack (CC-DEVPACK-DEBUG) 并将其连接到 CC2650STK SensorTag 板、如下所示

    我假设可以通过开发包上的引脚孔或 USB 连接访问 UART。

    您可以从技术上购买 LSS-110-01-UART 连接器并焊接连接器的 F-DV-A-TR 焊盘。 LSS 连接器是无色谱的,这意味着它只连接到另一个 LSS 类似的连接器,无论它们的性别(你可以想象它在一个连接器中同时有公连接器和母连接器)。 这可能是有效的、但我不知道如何在没有逻辑分析仪的情况下通过焊接的引脚读取 PC 上的 UART。

    对于从外部环境读取的数字输入、也推荐使用 DevPack。 但就像 UART 一样、您可能可以焊接 LSS 连接器的正确焊盘并通过该焊接读取数据。  

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我目前能够刷写 CC2650 SensorTag 使用 CC1352 LaunchPad ,但不幸的是,我无法通过 LaunchPad 从 CC2650 读取串行输出。

    「我知道,我知道你想要我 CC2650 DevPack SensorTag 的较旧版本。 感谢您的解释,我现在理解它的实际目的—我真的很感激。 为了保持在我们的项目预算范围内、我将购买 两个单元 将用于 串行调试 系统。

    但是、我仍然需要执行 数字输入读数 亮起 17 个 CC2650 SensorTag 器件 ,和购买 17 DevPack 是不可行的从财务角度。
    此外 F-DV-A-TR 连接器 SensorTag 上的尺寸非常小、手动焊接可能会导致损坏。

    有任何问题吗 预制电缆或电线组件 并可与兼容 LSS-110-01-LSS F-DV-A-TR 连接器?
    理想情况下、我希望使用这样的电缆并隔离 数字输入线路 无需直接焊接。 很遗憾、我在网上找不到任何这样的电缆或线束。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    İsmail Hakkı Turan
    ismailhakkituran.github.io/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ismail!

    很抱歉、我不知道有任何可以直接连接到 F-DV-A-TR 连接器的预制电缆或电线组件。  

    此外、我不允许将您重定向到销售此类组件的任何经销商或外部网站。

    此致、
    Maxence