This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:ZC 是否可以设置为始终允许设备加入网络?

Guru**** 2918350 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1546298/cc2674p10-can-the-zc-be-set-to-always-allow-devices-to-join-the-network

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:

你好  

是否可以将 ZC 设置为始终允许设备加入网络、并且不会影响正常通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whong、

    根据 Zigbee 3.0 规范不允许这样做、因此 Z-Stack 预构建的库不支持、但您可以使用 ClockP 计时器每隔 bDBC_MIN_TASKING_TIME 秒超时一次、并使用 Zstackapi_Zdo MgmtPermitJoin Req () 或 bdb_nwkSteeringDeviceOnNwk 重新启用允许加入。

    此致、
    Ryan