This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R53:TI 无线 MCU 上的 Matter 支持

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1547589/lp-em-cc2340r53-matter-support-on-ti-wireless-mcus

器件型号:LP-EM-CC2340R53
主题中讨论的其他器件:CC2340R5CC1354P10

工具/软件:

您好、

关于 TI 对 Matter 1.4(基于 Thread)的支持、我有两个问题:

1. CC2340R5 是否可以通过资源扩展或任何替代方法来支持 Matter 1.4?
2.哪些 TI 无线 MCU 目前支持 Matter 1.4 用于终端设备? 支持是否仅限于 CC13x4/CC26x4 系列、或者是否计划为未来的 Matter 1.4 兼容性使用其他模型?

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    1. CC2340R5 的闪存存储器太少、无法用作 Matter 终端设备。  它作为 OpenThread RCP 受支持 、可通过主机设备实现 Matter Fabric 操作。  CC27XX 拥有 Matter v1.2 终端设备的早期访问版本、计划 在今年更新 v1.4。
    2. 除 CC27XX 之外、 还建议 为 Matter 终端设备开发使用 CC2674X10。  该器件目前在 Matter v1.4 上受支持、尽管您不使用 Sub-1GHz 无线电、但也可以选择 CC1354P10。

    此致、
    Ryan