This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关加入网络的问题

Guru**** 2917310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1547502/cc2530-questions-about-joining-the-network

器件型号:CC2530


工具/软件:

你好

、我的 ZED 密封在外壳内。 如何使其识别不同的 ZC? 我 观察到 ZC 和 ZED 通过匹配 PAN ID 建立网络。

  1. 如果我在网络中硬编码一个固定的 PAN ID、且 ZC A 和 ZC B 共享同一个 PAN ID、ZED 在之前加入 A 后是否可以从网络 A 切换到网络 B?
  2. 由于设备已密封且无法访问、因此在切换到其他网络时、如何修改或擦除其现有网络配置(例如 PAN ID,网络密钥)?