This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:其中为 ZC 或 ZED 设置?μ V

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1548761/cc2674p10-where-is-zc-or-zed-to-set

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:

你好

 进行下载  

int main()
#ifndef USE_DEFAULT_USER_CFG
  ZStack_user0Cfg.macConfig.pAssertFP = assertHandler;
#endif

  /*启用 ICache 预取*/
  VIMSConfigure (VIMS_BASE、TRUE、TRUE);

#if defined (use_cache_RAM)
  /*禁用高速缓存*/
  VIMSModeSet (VIMS_BASE、VIMS_MODE_DISABLED);
#else
  /*启用缓存*/
  VIMSModeSet (VIMS_BASE、VIMS_MODE_ENABLED);
#endif

  /*
   电路板相关材料的初始化、例如 LED
   遵循 TI-RTOS 约定
   */
  BOARD_INITGENERAL ();

//#ifdef Thor_fpga
  // FPGA 无法睡眠
  Power_setConstraint (PowerCC26XX_IDLE_PD_disallow);
  Power_setConstraint (PowerCC26XX_SB_disallow);
//#endif

// OTA 客户端项目使用 BIM、因此此映像中不存在 CCFG
#if((defined OTA_CLIENT_standalone)||(defined OTA_CLIENT_integrated))
  /*
   *从 CCFG 区域复制扩展地址
   *假设: CCFG_IEEE-MAC_0 和 CCFG_IEEE-MAC_1 中的存储器
   *是连续的、LSB 优先。
   */
  /*用于检查有效的扩展地址*/
  静态常量 uint8_t dummyExtAddr[]=
    {0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF0xFF、0xFF、0xFF};

  OsalPort_memcpy (ZStack_user0Cfg.extendedAddress(uint8_t *)&(__ccfg.CCFG_IEEE-MAC_0)、
      (APIMAC_SADDR_EXT_LEN));
  /*检查 CCFG IEEE 是否有效*/
  if (memcmp (ZStack_user0Cfg.extendedAddress、dummyExtAddr、APIMAC_SADDR_EXT_LEN)= 0)
#endif //(定义的 OTA_CLIENT_standalone)||(定义的 OTA_CLIENT_integrated
  {
    /*不是,它是无效的。  获取主 IEEE 地址*/
    OsalPort_memcpy (ZStack_user0Cfg.extendedAddress、(uint8_t *)(FCFG1_BASE + EXTADDR_OFFSET)、
            (APIMAC_SADDR_EXT_LEN));
  }

  /*设置 NV 驱动程序*/
  NVOCMP_loadApiPtrs (&ZStack_user0Cfg.nvFps);
#ifdef NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV
  NVOCMP_setLowVoltageCb (&Main_lowVoltageCb);
#endif
  if (zstack_user0Cfg.nvFps.initNV)
  {
    zstack_user0Cfg.nvFps.initNV(NULL);
  }

#ifdef ZStack_GPD
  OSALPORT_memcpy (ApiMac_extAddr、ZStack_user0Cfg.extendedAddress
      (APIMAC_SADDR_EXT_LEN));
  _macTaskId = macTaskInit (&ZStack_user0Cfg.macConfig);
#else
  /*配置堆栈任务*/
  stackTask_init (&ZStack_user0Cfg);
#endif // ZStack_GPD

#ifdef NPI
  extern void NPITask_createTask (void);
  npitask_createTask()

  Semaphore_Params semparam;
  Semaphore_Params_初始化 (&semParam);
  semParam.mode = ti_sysbios_KNL_COUNTING Semaphore_Mode_;
  信标构造 (&npiInitializationMutex、0、&semParam);
  npiInitializationMutexHandle =信号量_handle (&npiInitializationMutex);
#endif

// ZNP 不需要应用任务
#ifndef ZNP_NPI

#ifndef CUI_DISABLE
  Cui_params_t cuiParams;

  Cui_paramsInit (&cuiParams);
  Cui_init (&cuiParams);
#endif
  Task_Params taskParams;

  /*配置应用任务。 */
  Task_Params_(&taskParams);
  taskParams.stack = myTaskStack;
  taskParams.STACKSIZE = APP_TASK_STACK_SIZE;
  taskParams.priority = 2
  Task_construct (&myTask、taskFxn、&taskParams、NULL);

#endif

#ifdef DEBUG_SW_TRACE
  IOCPortConfigureSet (IOID_8、IOC_PORT_RFC_TRC、IOC_STD_OUTPUT
          | IOC_CURRENT_4mA | IOC_SLEW_ENABLE);
#endif /* DEBUG_SW_TRACE */

  BIOS_START ();/*启用中断并启动 SYS/BIOS */

  返回 0//从不执行
}
其中、 采用 ZC 或 ZED 设置?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whong、

    Stack/Config/f8wcoord.opts 为协调器工程定义了 ZDO_Coordinator 和 RTR_Nwk、 Stack/Config/f8wenddev.opts 不包含在终端器 件工程中、因此 zglobals.h 可以为 ZStack_device_build 设置正确的值。

    #if !defined ( ZSTACK_DEVICE_BUILD )
    #if defined ( ZDO_COORDINATOR )
    
    #define ZSTACK_DEVICE_BUILD (DEVICE_BUILD_COORDINATOR)
    #elif defined ( RTR_NWK )
    
    #define ZSTACK_DEVICE_BUILD (DEVICE_BUILD_ROUTER)
    #else
    
    #define ZSTACK_DEVICE_BUILD (DEVICE_BUILD_ENDDEVICE)
    #endif
    #endif
    

    这些是编译时设置、因为有区分两个节点的预编译库文件、因此建议使用项目随附的默认节点类型、或使用 ZNP 示例(可通过MT API 选择任何节点)

    此致、
    Ryan