This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:此文件的工作原理、如何设置、“SYSCFG"</s>“

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1548782/cc2674p10-what-does-this-file-work-how-to-set-it-up-syscfg

器件型号:CC2674P10
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

 你好

我发现每个演示工程都有一个文件。 SYSCFG、该文件是否可以自动生成程序配置? 相关说明位于何处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置后是否可以保留? 是否有代码生成按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whong、

    以下是 相关的 SysConfig 说明。   构建示例后、请参阅“SysConfig Editor“->"Show Generated“ Generated Files“视图、“Project Properties“->"CCS Build"->"SysConfig“ Build"->"SysConfig flags"“ flags"以及“以及工程“工程工作区的 default\syscfg 文件夹。

    此致、
    Ryan