This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何在晚餐帧中设置 Assoc 标志

Guru**** 2776695 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1548113/cc2530-how-to-set-the-assoc-flag-in-the-supper-frame

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:

我有一个问题,设置协调员“Assoc 标志“在超框架

我正在使用的器件

- CC2530F256 设备  

- TI Z-Stack 3.0.1 软件

-将软件配置为协调器角色

未设置超帧中的 Assoc 标志。  我认为、需要在协调器中启用该功能以允许器件加入。

请告诉我如何在“超级帧“中设置 Assoc 标志、我正在使用  TI Z-Stack 3.0.1 软件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oanh:

    BDB_StartCommissioning() 模式为 BDB_commissioning_mode_Nwk_formation | BDB_commissioning_mode_Nwk_steering 都将形成 Zigbee 网络、并在 ZC 上启用许可加入 BDBC_MIN_commissioning_time 秒(默认值为 180)。  后续重新启用许可加入的请求可通过 ZDSecMgrPermitJoining 开始。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是伟大的,一个旗帜现在设置
    非常感谢您的帮助