This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:如何修改 openthread.syscfg 配置文件、以在 SysConfig 工具?中启用 Thread 和 UART

Guru**** 2502095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG, CC2652R7, CC1352P7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1541039/cc2652p7-how-to-modify-the-openthread-syscfg-configuration-file-to-enable-thread-and-uart-in-the-sysconfig-tool

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: SysConfigCC2652R7CC1352P7

工具/软件:

我手头有一个 CC2652P7、它想知道如何修改 openthread.syscfg 配置文件、以在 SysConfig 工具中启用 Thread 和 UART。 这是我第一次使用 TI 的工具、因此步骤越详细越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652P7

    工具/软件:

    尊敬的团队:

    我手头有一个 CC2652P7、它想知道如何修改 openthread.syscfg 配置文件、以在 SysConfig 工具中启用 Thread 功能和 UART 功能。 这是我第一次使用 TI 的工具、因此步骤越详细越好。

    SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

     此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652P7

    工具/软件:

    您好团队

    我有 CC2652P7、想知道如何修改 openthread.syscfg 配置文件、以在 SysConfig 工具中加载线程和 UART 函数? SDK 为 simple_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17。 这是我第一次使用 TI 提供的这些工具、因此步骤越详细越好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhimin:

    openthread.syscfg 中已启用 Thread 和 UART

    https://github.com/TexasInstruments/ot-ti/blob/thread-v1.x-ti-eng/docs/thread-syscfg/getting-started.md 

    嗨 Liu、Ao、

    请在 E2E 上发布重复内容之前进行检查。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 SDK 目录 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_7_41_00_17 中找不到 CC2652P7 电路板文件、只有 LP_CC2652R7 可用。 我是否可以使用 LP_CC2652R7 作为电路板参数来生成 CC2652P7 的代码? 生成的代码是否需要进行任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将使用 LP_CC1352P7_4 构建参数 、因为 对于 2.4GHz 工程、CC2652P7 与 CC1352P7 实现二进制兼容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当我使用 LP_CC1352P7_4 的参数并通过 openthread.syscfg 编译 CC2652P7 的 Thread 固件时、当我尝试将固件刷写到 CC2652P7 芯片时、出现了一个提示、指出固件太大。 具体步骤如下:

    /script/build LP_CC1352P7B_4
    objcopy -O ihex build/bin/ot-rcp.out build/bin/ot-rcp.hex

    /tmp #./bbbb_cc13xx-sl /dev/ttyHS0 ot-rcp-2652.hex cc26x2 -e -p -v
    使用两个写入 SBL 接口
    ./bbbb_cc13xx-sl ccDnld-v1.00.00 -- 2024 年 6 月 19 日 17:25:33

    器件设置为:cc26x2
    正在打开串行端口/dev/ttyHS0
    现在、tio c_cflag:[000118b7] 80000000
    打开二进制文件 ot-rcp-2652.hex binMode[0]
    二进制文件大小= 238271
    连接:
    互联
    擦除:
    [==========================================] 100%
    正在下载:
    [==================================] 71%
    地址[affa8]不在闪存中

    下载时出错
    异常终止、端口关闭成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P7 和 CC2652P7 每个页面具有相同数量的闪存页和字节数。  如果使用了正确的 ot-ti build 参数、您构建的 ot-rcp.hex 映像不太可能出现问题、如果使用当前编程工具对 CC1352P7 进行编程、则您可能会遇到相同的问题。

    这个问题很可能是您使用的 15.4-Stack Linux 网关 解决方案中的 bbbb_cc13xx-sl 可执行文件仅支持 CC26X0 9128KB 或 CC26X2 (352KB) 闪存配置。  我们可以在中找到 /example/cc13xx-sbl/app/linux/cc13xxdnld.h 中只有 32 或 44 个闪存页的定义。  您将需要修改并重新构建编程应用程序。

    您可以通过尝试使用 支持 CC2652P7 的 Uniflash 对现有的 ot-rcp.hex 映像进行编程来进一步测试和验证该分析。

    此致、
    Ryan