This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZStack

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1550040/cc2530-zstack

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2531Z-STACK

工具/软件:

问题: 客户端(CC2531 Dongle 器件) 在连接一段时间后自动断开与协调器(CC2530F256 器件)的连接
您能告诉我如何解决自动断开连接问题吗

1. CC2530F256 器件:  

    -使用 TI Z-Stack 3.0.1 软件,

     -将 设备配置 为 协调器

 2. CC2531 软件狗设备:

     -运行模拟器软件

     -将设备配置为客户端

启动模拟器后、它将成功连接到协调器

 客户端连接一段时间、然后 客户端(CC2531 Dongle 设备) 自行断开连接

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oanh:

    我们需要一个无线数据包的监听日志和有关 Z-Stack 3.0.1 固件配置的信息、以详细了解发生了什么。  加密狗设备是否偶尔或始终断开连接、它是否总是在加入后同时发生?  断开连接需要多长时间?  网络中是否有其他设备、如果有、那么有多少设备?

    如果加密狗器件使用传统 Zigbee 规范(例如 HA 1.2)、则需要确保 BDB_DEFAULT_TC_Required_key_exchange 设置为 FALSE、因为 TCLK 交换只是 Zigbee 3.0 功能。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、附件是监听器日志

    e2e.ti.com/.../Coord_2D00_disconnect1.psd



    e2e.ti.com/.../coordinator_2D00_connect2_2D00_better.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件始终在连接后断开一段时间(几分钟)、连接后断开连接需要随机时间(几分钟)。 在日志中、我看到还有其他器件(2 个器件)。
    您能否让我知道如何验证 加密狗器件是否使用传统 Zigbee 规范(例如 HA 1.2)?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 ZC 在不到 10 秒内从尝试加入的加密狗设备发送离开和断开连接消息(默认情况下,BDBC_TC_LINK_KEY_EXANGE_TIMEOUT 的值为 5000ms) 。   

    你会知道它是一个 HA 1.2 设备,它没有启动一个 TCLK 交换过程(应该有 APS 数据包在 ZC 发送网络密钥后立即表示这一点)。

    您确实应该使用数据包监听器 2 和 Wireshark 来嗅探 Zigbee 3.0 数据包。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助
    将代码更新为
    #define BDB_Default_TC_Require_key_exchange         错误

    使用监听器验证更改是否仍然存在自动断开问题

    附件是监听器日志
    e2e.ti.com/.../Coord_2D00_disconnect4_2D00_TC_5F00_REQUIRE_5F00_KEY_5F00_EXCHANGE_2D00_False_2D00_.psd



     您能告诉我在哪里可以得到包装的 Sniffer 2 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它现在正在运行。
    非常感谢您的帮助