This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZStack v3.01

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1551090/cc2530-zstack-v3-01

器件型号:CC2530


工具/软件:

因为我不想为协调员使用固定默认平移 ID

我希望一个客户能够加入一个协调员,并由客户选择 pan-id、channel-id 和扩展 pan-id。

我在  f8wConfig.cfg 文件中使用-DDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF、但这不起作用。

您能告诉我是否可以这样做吗?  

因为我希望客户端能够 通过 向协调器发送消息 0x1A00 来选择 Pan-id、channel-id 和 Ext-pan-id。

协调器将这些设置用于连接过程。

ZStack 3.01
f8wConfig.cfg 文件下

/*定义默认 PAN ID。
*
*将此值设置为 0xFFFF 以外的值会导致
* ZDO_COORD 使用此值作为其 PAN ID 和
*路由器和终端设备使用此 ID 加入 PAN
*/

略小于 1  
-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0x043B

客户端(设备仿真器)成功加入协调器  

略小于 1  

DDZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF

客户无法加入协调员



所示的位置  



谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oanh:

    确保在尝试使用不同的 PAN ID 启动新的 Zigbee 网络之前、要擦除所有存储器或将器件出厂设置为清除 NV 存储器中先前的 Zigbee 信息。  在 形成 Zigbee 网络并响应信标请求之前、您需要重新调试 ZC。

    协调器启动网络后、将静态设置 Zigbee 配置、例如通道、PAN ID 和扩展 PAN ID。  加入的设备肯定无法确定 ZC 应使用哪些 Zigbee 配置。  对网络配置的任何更改都应在形成 Zigbee 网络之前在 ZC 本地确定。

    此致、
    Ryan