This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:Lauterbach、jlink?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1552296/cc2340r5-lauterbach-jlink

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SEGGERZ-STACK

工具/软件:

您好、
客户对他的 Zigbee 项目有几个问题?

- Lauterbach 调试器是否受支持?
-是否支持 Segger jlink 调试器?
- ZBOSS 来源是否可用?
- ZBOSS 是推荐的堆栈吗? ZStack 呢?
-客户是否需要支付 Zigbee MAC 地址的费用?
-任何其他额外费用?
-客户必须是 Zigbee 会员吗?
-我们是否有测试规范或一致性测试的建议?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    -联系 Lauterbach 了解其调试器工具的器件支持情况,我确实可以 在其网页上看到 CC2340R5
    - Segger J-Link 支持 CC2340R5 开发
    - ZBOSS 源代码在版本 SimpleLink F3 SDK 中不可用
    - ZBOSS 是唯一可用于 SimpleLink F3 设备的 Zigbee 堆栈, Z-Stack 是 SimpleLink F2 SDK/设备上提供的 Zigbee 堆栈解决方案
    - IEEE MAC 地址在 CC2340R5 器件的 FCFG 中提供、请参阅 TRM
    -如果客户通过 CSA 寻求认证,那么 涉及费用,请访问 CSA 网站 了解更多详细信息
    -如果客户不需要产品认证、则不需要 Zigbee 会员资格
    -这是 由 CSA 提供

    此致、
    Ryan