This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Gihub 上缺少 SDK 8.31.00.11

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1555335/lp-cc1352p7-sdk-8-31-00-11-missing-on-gihub

器件型号:LP-CC1352P7


工具/软件:

我注意到 Github 存储库中似乎缺少 Simplelink 低功耗 F2 SDK 8.31.00.11。 该存储库是否仍处于活动状态、还是需要返回到在 CI 中使用 SDK 安装程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    存储库仍处于活动状态、因为它是一个镜像。 我们仍然需要手动推送更新、这最终会发生。  

    此致、

    Arthur