This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:无法设置 ZigBee 监听器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1554241/launchxl-cc26x2r1-could-not-be-able-to-set-up-zigbee-sniffer

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我尝试使用 Launchpad cc26x2r1 在 Wireshark 上设置 ZigBee 嗅探器、我能够在设备管理器-->端口上找到该设备。

当我启动  SmartRF 数据包监听器 2 监听器代理时、我无法配置器件、因为代理未检测到电路板。 请帮助我设置数据包监听器。

谢谢、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajmal:

    在 尝试使用 Uniflash 找到使用数据包监听器 2 的固件之前、您是否使用 Uniflash 对监听器固件进行编程并重置 LaunchPad?  请遵循 数据包监听器指南中的所有说明

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    实际上、我已经通过 Uniflash 对电路板进行了编程  

    在这里我找到了固件 C:\Program Files (x86)\SmartRF Tools\SmartRF Texas Instruments Packet Sniffer 2\sniffer_fw\bin\cc26x2r1lp、编程没有问题。

    谢谢、

    Ajmal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  编程和复位后、绿色 DIO7 LED 是否闪烁?   您是否使用最新版本的 Packet Sniffer 2 (v1.11.0)?  您的 串行端口设置是否与图中所示相同?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、它现在正在运行。

    波特率就是问题所在