This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SimpleLink F3 SDK 中提供了生产 Zigbee 协议栈

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1557962/cc2340r5-a-production-zigbee-stack-is-available-in-the-simplelink-f3-sdk

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

大家好:

 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 从 v9.10 开始提供对 Zigbee 协议栈解决方案的完整量产支持。

SimpleLink F3 SDK Zigbee 协议栈的主要特性:

  • Zigbee 认证栈 — Zigbee Pro 2023 (R23) 和 Zigbee Pro 2017 (R22)、Green Power Proxy v1.1.2 (Zigbee Core v1.0.0.0)
  • Zigbee 集群库 (ZCL) 8 集成
  • 独立开/关灯和开关示例应用、从而快速开始开发
  • 安全片上或片外无线下载 (OAD) 固件升级支持和无线更新 (OTA) 示例、用于以无线方式更新 Zigbee 器件固件
  • 绿色电源设备 (GPD) 和接收端口 (GPS) 示例支持无电池设备
  • 绿色电源设备 (GPD) 支持双向通信。
  • 与 FreeRTOS 完全集成、可实现实时调度、自动电源管理并利用外设驱动程序
  • 提供带有 Code Composer StudioTm (CCS) 的免费代码开发选项
  • 支持 ZED、ZC、ZR、GPD 和 GPP 角色。

有关更多详细信息、请参阅 SDK 版本说明和文档。

此致、
Ryan