This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:Thread 和 Matter v1.4 早期访问现已存在于 GitHub 上

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1557951/cc2755r10-thread-and-matter-v1-4-early-access-is-now-on-github

器件型号:CC2755R10
Thread:CC2755P20 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

针对 TI Matter 和 Thread 解决方案发布了两种新的平台支持:

  • CC2755P20 平台支持:  TI Thread 和 TI Matter GitHub 工程现已提供 CC2755P20 平台的第一个版本。
  • CC35x1E 平台支持: CC35x1E  平台的第一个版本已添加到 TI Matter GitHub 工程中。

详细信息:

注意:这两个版本都需要申请联系 TI 联系人并从 TI 安全资源门户手动下载 9.20.00.10 EA SDK、其中提供了有关在何处安装 SDK 的详细信息。

此致、
Ryan