This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:基于 E72-2G4M20S1E (CC2652P1FRGZ) 为定制板配置 CCS

Guru**** 2835765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1558684/cc2652p-configuring-ccs-for-custom-board-based-on-e72-2g4m20s1e-cc2652p1frgz

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352PSysConfig

工具/软件:

你好

是否知道如何配置 CCS 以将软件开发到定制电路板上?

我使用的是 LP-XDS100、并想先从 Zigbee 终端设备开关示例应用开始

主要考虑因素是封装/引脚排列  

谢谢

Haim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haim、

    CC2652P 与 CC1352P 二进制兼容、这意味着您可以通过 LAUNCHXL-CC1352P-2 ZED 开关示例开始开发。  对于 定制硬件注意事项 、您可以在“SysConfig Board“视图中选择“Use Custom Board“、访问 LaunchPad 分配之外的器件 pinmux。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan

    是从这个例子开始的。 我必须在 CC1352P1F3 和 CC2652P1F 之间进行选择 — 哪一个适合 E72?

    此外、我使用 SYSCFG 来添加电路板上的按钮。 例如、一个按钮连接到 DIO8、而 DIO8 是 E72 的引脚 3。 但是、当我想要分配引脚时、好像 DIO8 是引脚 14 并分配给“LaunchPad SPI 总线“

    是否可以抑制此警告? 引脚编号呢?

    谢谢

    Haim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2652P1F、我提供了之前 有关将定制电路板与 SysConfig 配合使用的说明。  如果您需要对 E72 模块的硬件提供特定支持、请联系其制造商。

    此致、
    Ryan