This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:根据 Zigbee 网络中的器件数量计算协调器上的 RAM 和闪存使用情况。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1560244/cc2652p-calculate-the-ram-and-flash-usage-on-coordinator-according-to-number-of-device-in-zigbee-network

器件型号:CC2652P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想在 CC2652P 上运行 ZNP 协调器、但不知道如何计算它可以支持的最大已连接器件数。
连接的器件数量对 RAM 和闪存的使用有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    对于闪存使用、无论连接器件如何、MAIN 区域都应该是静态的、但 非易失性存储器分配 可能会因 SysConfig 栈配置而异。  您可以在输出文件夹的*。map 文件中查看构建项目的闪存消耗。

    总 RAM 使用率在任何时候都在很大程度上取决于网络流量、网络拓扑和其他因素。  可以 实时查看堆分配和使用情况。

    您的目标是支持多少个互联设备?  TI 提供了一份 应用报告 、其中讨论了使用 75 种器件进行 的大型网络测试、第三方 Zigbee2MQTT 项目已在 100 多个节点上取得了类似的成功结果。   

    此致、
    Ryan