This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:已损坏 XDS110

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, UNIFLASH, LP-CC2652RB, TM4C1294NCPDT, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1563821/lp-cc2652rb-bricked-xds110

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RBUNIFLASHTM4C1294NCPDTMSP432E401Y

工具/软件:

您好:

我将 使用它的 LaunchPad 评估 CC2652RB。

我想安装嗅探器固件。

我第一次尝试使用闪存编程器 2。 它必须更新探头固件、但会失败(探头固件更新,而不是 CC2652 固件更新)

我试了一下 uniflash。 结果相同。

我尝试了 xdsdfu。 作为一个新蜜蜂,我只键入了“xdsdfu.exe",“,没有任何参数。 当然、它无法 显示参数列表。

我再次尝试了 uniflash。 结果相同。

从那一刻起、电路板就不会再次启动。 没有指示灯亮起。 我尝试了插拔,更换电缆,更改 USB 端口没有更多的成功.

我阅读本主题: CC2640R2F:测试了 XDS110 调试探针 

在本例中、我得到了用于枚举的结果:

C:\ti\uniflash_9.2.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\uscif\xds110> .\xdsdfu.exe -e

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...


Found 0 devices.

我该如何处理这个 50 欧元美丽的红板,我无法使用一个单一的时间?  :(

祝你度过美好的一天!

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julien、

    从哪里采购 LP-CC2652RB?  确保使用 LaunchPad 附带的 USB 电缆。   您的操作系统是什么、您是否尝试过任何其他计算机?  它与计算机的设备管理器中的模拟是什么(应该是两个 COM 端口)?  如果 XDS110 侧没有 LED 处于活动状态、则引导加载程序可能会损坏、需要重新刷写。  以下是相关 说明

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    LP-CC2652RB 来自 Mouser。  

    Win10。

    已尝试使用提供的电缆。

    设备管理器中不会模拟任何内容。

    后来、我转向 Linux。 我使用 tagConnect 和 JLink 探针成功刷写 boot_loader.bin。 我的实验基于这个基础  

    “XDS110SupportReadme.pdf"文件“文件。

    J-Link>loadfile /home/ju/tools/ti/uniflash_9.2.0/uniflash_9.2.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/common/uscif/xds110/boot_loader.bin, 0
    'loadfile': Performing implicit reset & halt of MCU.
    Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET.
    Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ.
    Downloading file [/home/ju/tools/ti/uniflash_9.2.0/uniflash_9.2.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/common/uscif/xds110/boot_loader.bin]...
    J-Link: Flash download: Bank 0 @ 0x00000000: 1 range affected (16384 bytes)
    J-Link: Flash download: Total: 0.384s (Prepare: 0.136s, Compare: 0.013s, Erase: 0.039s, Program & Verify: 0.170s, Restore: 0.024s)
    J-Link: Flash download: Program & Verify speed: 94 KB/s
    O.K.
    J-Link>exit
    

    设备仍然无法被 xdsdfu 识别、也无法被识别为 USB 设备。  

    我仍想上传 firmware_3.0.0.38.bin、但未指定地址。 我下载了当前固件、看到除了地址 0 处的引导加载程序外、还有从地址 8192 开始的数据。 我上传了 firmware_3.0.0.38.bin 上的 这个地址。 但没有什么改变...

    我读了你的指示,它看起来像我做了什么,但不同的工具.

     当我的电路板组装 MSP432E401Y 时、XDS110SupportReadMe.pdf 和您的说明均涉及 TM4C1294NCPDT。 是同一个二进制文件吗?

    谢谢

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纠正、我犯了个错误。 固件看起来为 16384、而不是 8192、但结果与这些值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“663791" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1563821/lp-cc2652rb-bricked-xds110/6020482

     当我的电路板组装有 MSP432E401Y 时、请处理 TM4C1294NCPDT。 是同一个二进制文件吗?

    [/报价]

    相同的 MCU Arm 内核 和引脚映射、二进制文件兼容。

    我之前已经完成了此过程、记得需要提供地址。  在为器件供电之前将 TDO 接地是一个关键的手动步骤。

    此致、
    Ryan