This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:与 3V 电池相比、使用新的 3.3V 电池时的电流消耗更大

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1565344/cc2652p-current-consumption-is-more-when-using-a-fresh-3-3v-battery-than-compared-to-a-3v-battery

器件型号:CC2652P


工具/软件:

我正在使用 NRF 功率分析器测试终端设备的电流消耗、并发现 新电池(在 3.3V 下测量)的电流消耗比稍旧的电池(在 2.9V 下测量)消耗的电流更大。 差别似乎在~(2UA 至 3UA) 左右。 我已经检查了所有的外设和组件、还没有找到任何内容。 是否遗漏了任何参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到您使用的是 CC2652P 器件。 如果在+20dBm 配置下使用它、其中 PA 直接由 VDDS 供电、您应该会随着电压的增加而增加电流消耗。 CC2652P 数据表的图 7-12 展示了该情况。

    此外、如果您有任何外部外设、器件(例如晶体管)或上拉/下拉电阻连接到消耗最小电流的端子、那么您肯定会看到电流消耗增加。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael