This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:轮询周期大于 5 秒

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1568620/cc2340r5-poll-period-larger-than-5-seconds

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

之前的一条消息中指出、Texas 意识到 SimpleLink F3 SDK  v9.11 中存在的问题、该问题可 防止轮询速率超过 5s、这将在下一个版本中解决。

我使用的是  SimpleLink F3 SDK  v9.12、希望设置一个大于 5 秒 的轮询周期、但不起作用、在 SysConfig 中设置较大的值、在我的情况下有效的最大周期为 5s。  我尝试了建议的解决方法调用  ZB_zdo_pim_set_long_poll_pult_interval (),在应用程序中使用较大的值,但它也不起作用。

有人能否确认此问题已在 SimpleLink F3 SDK v9.12 中得到纠正、如果没有、您能在 onoff_switch 示例中举例说明如何使用权变措施?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago Lone、

    我找到了有关该错误的内部票证、看起来有一个“修复“实现、将“#ifdef disable_TURBO_poll “上方的“ZB_zdo_pim_set_long_polult_interval (ED_poll rate);“

    这些修复仅应用于 on_off_light.c 和 on_off_switch.c 文件  

    关于修复程序的描述:
    将 ZB_zdo_PIM_set_long_poll_pinterval 移至#ifdef disable_TURBO_poll 以上、否则 SysConfig 轮询周期不用于默认 F3 SDK Zigbee 工程“  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但此修复不能解决此处的问题。   如本函数文档所述、我通过在加入过程后调用 ZB_zdo_pim_set_long_poll_interval (ED_poll_rate) 来解决此问题。

     -长轮询间隔配置应在加入过程之后完成、因为在加入过程中、长轮询 间隔将设置为默认值@ref ZB_PIM_default_long_poll_pinterval。“