This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDK 8.31 上修复了什么问题?

Guru**** 2767545 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1570977/cc2652p-what-issue-has-been-fixed-on-sdk-8-31

器件型号:CC2652P


工具/软件:

1、  在 6.20SDK 中、我发现“macSrcShortAddrList"和“和“macSrcExtAddrList"限制“限制为 5。  

CC2652P:SDK 6.20 中如何设置 macSrcShortAddrList 的 macSrcExtAddrList 和 address-entry 和 — Zigbee 论坛 Thread 大小? — Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛

2、  发送 APS-RETRY 失败时、“AF_DATA_CONFIRMATH_CMD"将“将丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aries:

    您可以在   您感兴趣的 SimpleLink F2 SDK 版本的 Z-Stack 版本说明中查看已修复问题的公开列表。  据我所知、您提出的项目在此 SDK 版本中没有涉及、目前没有解决路径。   对此我深表歉意。

    此致、
    Ryan