This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:为 Matter 轻量应用演示添加调光支持

Guru**** 2915650 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1573161/lp-em-cc2745r10-q1-add-dimming-support-to-matter-lighing-app-demo

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1


工具/软件:

您好:

对 CMCU 团队的请求与 WiFi 团队的请求类似。 Matter 1.4 照明应用演示不支持调光、尽管演示中同时配置为 RGB 光和可调光、但它只是开/关控制。

我知道 LaunchPad 没有 RGB LED、但至少我预计红色 LED 会变暗。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、正确、照明应用程序上的 LED 当前为开/关。 (我相信这是几年前从锁定应用移植过来的照明应用的神器) 。

    syscfg 可通过将 LED 路由至 PWM(而不是 GPIO)来重新配置为支持调光、此处是一个示例实现: pwmled1

    对于该电路板 (LP-EM-CC2745R10-Q1):

    • 红色 LED:LGPT3 CH0 SET 引脚至 DIO16(数据表调用此 T3C0)
    • 绿色 LED:LGPT3 Ch1 将引脚设置为 DIO12(数据表调用了此 T3C1)

    谢谢、
    Toby