This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:信道扫描和网络构建

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1578924/cc2652p-channel-scanning-and-network-formation

器件型号:CC2652P


您好、

我写这篇文章是为了详细了解在组网过程中如何选择通道。  

根据已知的测试环境条件(具有 WiFi 网络的办公环境)和我们的测试结果、CH26 在最低 PER 方面具有最佳性能。 我们已经完成了几项测试、以确定这些 PER 是否来自环境干扰。

但是、当我们在组网期间不限制通道的主信道掩码 (i、e 允许通道从 CH11 扫描到 CH26) 时、通常会选择中间信道而不是 CH26。

我想就在哪里可以找到信息来确定要使用的信道、以及在测试环境中对所有信道进行扫描时为何未选择 CH26 来确定网络构建过程中的标准和事件顺序寻求建议。

是否可以在扫描过程中打印检测到的每个通道的能量?

我们使用的 SDK 为 8.31.00.11

寻求您的建议。

 

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TT:

    调试将使用 NLME_NetworkFormationRequest 根据每个信道的扫描持续时间 (NWK_ScanPANChanSelect) 确定要形成网络的信道。  可以将 ZMacScanReq () 与 MAC_MLME_SCAN_CDF/ZMacScanCnf_t 回调或 NLME_EDScanRequest 和 ZDNwkMgr_EDScanConfirmCB/ZDNwk Mgr_Process EDScanConfirm 一起使用、以执行网络扫描并接收能量检测测量值。  它们最终是来自 MAC 无线电层的 MAC_MlmeScanREQ 和 MAC_API_SCAN_REQ_EVT。  可以 在启动网络之前更改 ZStack_bdbSetAttrReq.bdbPrimaryChannelSet。

    此致、
    Ryan