This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否支持 3 芯片 (WiFi、Zigbee、Thread) 共存?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1585325/cc2340r5-coexistence-between-3-chips-wifi-zigbee-thread

器件型号: CC2340R5

您好的团队、  

如果 3 个设备 (WiFi、ZigBee 和 Thread) 共享同一根天线、我们是否仍可以使用 PTA 实现共存?

 

此致

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    Zigbee + Thread 将使用同一根天线、但不会使用 WiFi 产品使用的天线。  CC27XX 系列中的更高存储器器件也会使用该器件。  我们将使本次对话离线、并在内部与连接团队进一步讨论。

    此致、
    Ryan