This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:在 otbr — 代理+ RCP 设置下、如何修改两个 Thread 设备形成网络时的发射功率?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1588182/cc2652p7-how-to-modify-the-transmit-power-when-two-thread-devices-form-a-network-under-the-otbr---agent-rcp-setup

器件型号: CC2652P7
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我有两台带有 Thread 芯片 (CC2652P7) 的路由器、两者都使用 otbr-agent + RCP 进行网络连接。 它们可以 ping 对方的 Thread IPv6 地址、表示网络设置成功。 然而、使用信号分析仪进行测量时、Thread 发射功率仅为–3dBm。 您能告诉我如何将 Thread 发射功率调整为 10dBm 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhimin:

    在编译期间、SysConfig ->自定义-> IEEE 中的默认输出 TX 功率为+5dBm(如果使用 RCP + src 解决方案、请参阅 BLE/openthread.syscfg 文件或<xmt-block1> src</xmt-block> /dmm/cc13xx_cc26xx/rcp_ble_controller.syscfg) 。 src。 下面是 Thread SysConfig 入门指南 、用于在 SysConfig GUI 中打开文件、也可以直接在文本编辑器中修改源文件。  确保   为您的器件构建 LP_CC1352P7_4 选项(与 CC2652P7 实现二进制兼容)

    custom.radioConfigieee154.highPA                             = true;
    custom.radioConfigieee154.txPowerHi                          = "10";

    在运行时期间、您还可以使用 ot-ctl txPower 命令。

    此致、
    Ryan