This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:ZStack 协议栈是否提供用于进入睡眠模式和唤醒的 API 接口(或回调)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1590210/cc2652p7-does-the-zstack-protocol-stack-provide-api-interfaces-or-callbacks-for-entering-sleep-mode-and-wake-up

器件型号: CC2652P7

SDK 版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11

芯片是 CC2652p7

ZStack 协议栈是否提供 API 接口(或回调)来进入睡眠模式和唤醒。

应用层可以控制睡眠模式、并可以确定 ZigBee 协议栈何时应进入睡眠模式以及何时不应进入睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 baosong、

    Zigbee 终端设备 (ZED) 默认启用为休眠、禁用 Rx 打开/空闲、节点。  进入/退出睡眠模式无需用户干预。  当发生任何独立的无线电活动(例如数据轮询)时、用户应用程序将不会收到警报。  任何其他唤醒活动都由应用程序的操作表示。  Zigbee 路由器和协调器 (ZR 和 ZC) 必须随时路由数据包、因此是启用了 Rx 打开/空闲模式的常开节点。

    此致、
    Ryan