This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZigBee 4.0 和 Suzi 路线图

Guru**** 2766155 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1591242/cc2652p-zigbee-4-0-and-suzi-roadmap

器件型号: CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352PZ-STACK

您好、

看到 ZigBee 联盟宣布了 Zigbee 4.0 和 Suzi

这些芯片组与 cc2652p 芯片组的兼容性预期到达的时间是多少。
此外、如果使用 cc1352p 芯片组、我是否可以使用 DMM 同时运行这些芯片组?

从最新的 SDK 8.30 (F2 SDK) 发行说明中、我可以看到当前的图形
Zigbee 认证栈 — Zigbee Pro 2017 (R22) 和绿色电源代理 v1.1.1 (Z-Stack Core v1.0.0.0)

但在低功耗 F3 SDK 中 基于 ZBOSS?)
Zigbee 认证栈 — Zigbee Pro 2023 (R23) 和 Zigbee Pro 2017 (R22)、Green Power Proxy v1.1.2 (Zigbee Core v1.0.0.0)

这是正确的吗? 能否分享较新 Zigbee Pro 版本的未来路线图
此外、F2 SDK 堆栈将来还会基于 ZBOSS 吗?

谢谢
Akhilesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhilesh:

    感谢您提出此主题。  您从 SDK 发行说明中观察到的结果是准确的。  近年来、TI 主要专注于开发基于 ZBOSS 的 SimpleLink F3 SDK Zigbee 解决方案。  SimpleLink F2 SDK 目前仍以 Z-Stack 为基础、  随着 Zigbee 4.0 和 Suzi 的发布、TI 将重新访问 Zigbee 软件开发路线图、以确定哪些解决方案路径能够更好地满足客户需求。  请持续关注将于 2026 年推出的更新。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新